This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00301:LVDS 输出上的信号完整性仿真

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1259034/lmk00301-signal-integrity-simulation-on-lvds-output

器件型号:LMK00301

您好!

我正在使用 LMK00301A 的125MHz 的3.3V LVDS 输出。 该输出作为以太网 QSGMII PHY 88E1552的 REFCLKP/N 输入的输入。

我使用0.01uF 电容器作为交流耦合电容器、接收器处有一个100欧姆的差动终端。

附加了信号完整性模拟快照。 将3.3V LVDS 输出连接至1.8V LVDS 额定输入时、建议的端接方案是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shalaka,

    LMK00301A 建议在数据表中的交流耦合电容器之前使用直流端接。 您能否尝试一下、并告诉我这是否有帮助? 您还能指定蓝色和绿色波形是什么吗?

    此致!

    阿西姆