This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572EVM:上电行为

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572EVM, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1260396/lmx2572evm-power-on-behavior

器件型号:LMX2572EVM
主题中讨论的其他器件: LMX2572

我正在测试用作本机振荡器(正弦波输出)的 LMX2572EVM。 我将使用 TICSpro 与提供的 Reference Pro 配合使用、所有东西都很好。 问题在于2572如何响应硬重启。 当我返回参考板和2572板的电源时、我没有 PLL、也没有 RFOutAP。

如果 LMX2572EVM 要根据我们的需要正常工作、我需要找到一种方法、让它在断电前恢复到设置的相同配置/输出。 它所处的环境会发生断电、负责恢复电源的人员无法通过 TICSpro 进行连接以重新加载配置。

感谢您的任何帮助。 我没有任何编程语言背景、因此我只能使用 GUI 来完成这项工作。 如果这还不够、那么在正确方向上设置一个简单的点也会有帮助。

提前感谢您。

乍得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chad:

    芯片和电路板都没有内存、所以断电后、所有写入的寄存器值都将消失。 此外、Vcc 上电将触发内部复位。 当电源恢复时、我们需要再次对芯片进行编程。  

    功率损耗会 持续多长时间? LMX2572的功耗低于100mA、您可以添加一个可充电电池、以便在断电时维持运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Noel。

    我弄错了、认为注册表值存储在芯片上。 感谢您的澄清、我 今天正在研发备用电池。 我在这上面至少拍摄了24小时的运行时间、所以我认为这不会是问题。

    感谢您为我节省时间。

    乍得