在我的应用中、我将使用完全辅助调谐到一组频率、上电时、该软件将使用无辅助调谐来确定和保存每个频率的 VCO SEL、CAPCTRL 和 DACISET 值。
在数据表中、表6显示了每个 VCO 内核的最小和最大频率。
当我将合成器设置为1624 MHz (seg1_en = 1、ch div =2、VCO 基本9744 MHz)时、我会读回寄存器110来查看选择的校准算法内核。
它选择了 VCO 内核3。
根据表6、VCO 内核3的最小频率为9800 MHz。 那么、校准不应该改用 VCO 内核2呢?
VCO 内核之间的频带频率重叠是什么?
此外、选择 VCO 内核3时、电容 CTRL 值(读回 R111)为176、超出了 VCO 内核3的 Cmin、Cmax 范围。
我还尝试使用部分辅助功能强制合成器使用 VCO 内核2、这样可以正常工作、但 DACISET 值超出了 VCO 内核2的最小、最大范围。