This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B33216:HSDS 和 LVPECL 之间的差异

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK5B33216
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1258779/lmk5b33216-difference-between-hsds-and-lvpecl

器件型号:LMK5B33216

您好,

我已经看到 LMK5B33216不支持 LVPECL 输出、但 HSDS 可以  提供类似的电平。

您能告诉它们之间有什么区别吗?以及我如何使用 HSDS 替代 LVPECL。

现在我的客户需要大输出电压摆幅、这是 HSDS 的一个优势。

此致、

井水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    您能否分享他们的接收器数据表/输入要求(即共模电压和摆幅)?

    • LMK5B33216支持宽范围的共模和摆幅。 我可以根据他们的接收方提供建议。

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    其时钟输入要求如下所示:

    请提供一些建议、谢谢!

    尊重,

    井水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    请让他们使用此端接流程:

    HSDS 输出  -->  交流耦合电容-->接收器。

    接收器内部端接、因此除了交流耦合电容器外、无需外部端接。

    HSDS 输出摆幅设置应设置为1000mV、并且共模电压(VCM)不受影响(设置1会生效)

    此致、

    珍妮弗