This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:VCC7、VCC8、VCC9电源输入的推荐设计

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, LMK04832, ADC12DJ3200EVM, LMK04832EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1260793/lmk04832-recommended-design-for-power-input-of-vcc7-vcc8-vcc9

器件型号:LMK04832
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ3200ADC12DJ3200EVM

您好!

我的客户使用 LMK04832向 ADC12DJ3200提供主时钟和 SYSREF 时钟。

它们采用与 ADC12DJ3200EVM 电路相同的方法设计了 LMK04832的 VCC7~9电源输入、如下所示。

最近、他们发现向 LMK04832EVM 的 VCC7~9电源输入端添加了电容器、这与 ADC12DJ3200EVM 电路不同。

q1)上述电容器的作用是什么?

Q2)是否必须使用上述电容器?

Q3) ADC12DJ3200EVM 的 LMK048xx 电路是否错误? 或者您是否出于其他目的移除了电容器?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH:

    Q1)每个电容为器件内的一些相关电路供电、如以下名称所示:

    • OSCIN 电源为 OSCIN 时钟缓冲器路径供电
    • OSCOUT 电源在两个方向上为 OSCOUT/CLKIN2时钟缓冲器路径供电
    • PLL2电源为 PLL2 的分压器和状态机电路以及所有内部 VCO 校准逻辑电路供电
    • CP2电源为电荷泵的输出供电

    这些网络上的电容器 将充当旁路电容器和 LMK04832内 LDO 的环路稳定性阻抗。 根据这些引脚上的电流会不时地波动、以及根据该波动的频率曲线、这些电容器可能是有用的、也可能是不必要的。

    Q2)它们的数量取决于 电路是否使用这些 特性、以及在这些情况下旁路电容是否提供任何有意义的值。 ADC12DJ3200的默认用例将 LMK 器件置于时钟分配模式、在该模式下、由于 PLL2处于非活动状态、电路的相关部分大部分时间都处于断电状态。 从技术上讲、看起来 OSCin/OSCout 电源用于缓冲100MHz 源... 但是 从裸片到电源引脚的键合线电感足够高、电流的任何变化都将通过片上旁路电容而不是100MHz 的外部旁路电容器来提供。 请注意、如果基准频率较低、例如10MHz、则 OSCin/OSCout 电源上的旁路电容可能振有词地 提供一些好处、因为键合线电感将不再是净阻抗的制约因素。

    Q3)鉴于 ADC12DJ3200EVM 在 OSCin/OSCout 上使用100MHz XO、并在未使用 PLL2的分配模式下使用 LMK04832、我认为 ADC12DJ3200EVM 可以正确地省略这些网络上的旁路。 但是 、如果评估用户希望使用 LMK04832 PLL2或将 XO 替换为频率较低的器件、则需要插入与 LMK04832EVM 相同的旁路电容器。

    此致、

    D·佩恩