This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820EVM:即时校准时间

Guru**** 2767965 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1260559/lmx2820evm-instant-calibration-time

器件型号:LMX2820EVM

大家好、

使用 TICS Pro 模拟即时校准、并使用示波器捕获 TP_LD 的低脉冲宽度。 TICS Pro 遵循此链接中的流程(https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1188044/lmx2820-lmx2820-not-locking-with-instant-calibration/4498140?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LMX2820%2520instant%2520calibration.#4498140)

在 VCO 和 VCO 分频器模式下、即时校准的跳频锁定时间介于6-7us 之间。 但根据手册、即时校准时间为2.5us、在 VCO 倍频器模式下、跳频锁定时间为60-70us。

1)为什么即时校准的锁定时间大于5uS ? 是否包含稳定时间?

2) 2)为什么输出倍频器的锁定时间明显更长?  

您能帮助检查这个案例吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    请参阅下面的测试示例。

    在该示例中、锁定时间小于10µs。 可以通过较小的 INSTCAL_DLY 设置进一步缩短该锁定时间。

    无论输出频率是直接 VCO 输出还是使用倍频器输出、采用即时校准的开关时间都是相似的。