This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820EVM:自动校准跳频时间

Guru**** 2770745 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1260112/lmx2820evm-automatically-calibrates-the-frequency-hopping-time

器件型号:LMX2820EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2820

大家好、

1) 1)根据手册、不带辅助校准的 LMX2820的原始时间为153 μs:

但是、客户在以下测试条件下在 TICS Pro 中模拟了该过程:

测试方法:仅更改图中的位置、其他位置无变化、所有影子寄存器打开、并使用示波器捕获 TP_LD 引脚的低脉冲宽度。  

校准时间已达到200us。 然后客户还尝试了45M-55M 的跳频时间、校准时间超过350us。  

2) 2)低频时没有信号:

图1. 不使用分频器时

图2. 使用分压器时

使用分压器模式时、没有信号。 与外围电路相关的电压正常。 可能的原因是什么?

您能帮助检查这个案例吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    我们明天会检查这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    看到我的测试数据、LD 锁定时间与频率开关时间非常相似。

    将频率从45MHz 更改为55MHz。

    将频率从55MHz 更改为45MHz。

    分频输出、没有低频噪声。

    输出= VCO = 5650MHz。

    VCO = 11300MHz、输出= 5650MHz。