This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D2108:数据表中的引脚编号错误

Guru**** 2767395 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1D1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1261187/lmk1d2108-wrong-pin-numbering-in-datasheet

器件型号:LMK1D2108
主题中讨论的其他器件:LMK1D1208

我在设计中将 LMK1D1208用作 LVDS 缓冲器。 我将在硬件上测量、并注意到来自 IN0的8个输出提供了反相逻辑电平。 当逻辑"1"位于输入处(P-N 电压>0)时、将出现逻辑"0"(P-N 电压<0)、反之亦然。

来自 IN1的8个输出提供相同的逻辑电平。

对于 IN0、数据表显示 IN0_P =引脚9且 IN0_N =引脚10

但在 IBIS 模型中、我看到 IN0_P =引脚10、IN0_N =引脚9。 这也与我在硬件上测量的行为相对应。

您能否确认数据表中存在错误以及 IBIS 模型中的引脚编号是否正确?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    对于错误的数据表信息、我们深表歉意。 我们在末端对此进行了更新。 新的数据表修订版即将在网上发布。 IBIS 引脚编号正确。

    此致!

    阿西姆