This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK62A2-200M:LMK62E2-156M25EVM

Guru**** 1737970 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK62E2-156M25EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1260563/lmk62a2-200m-lmk62e2-156m25evm

器件型号:LMK62A2-200M
主题中讨论的其他器件:LMK62E2-156M25EVM

LMK62E2-156M25EVM  用户指南   

 当输出格式为 LVPECL 时, 表4 (输出端接方案)中的 C5和 C10为0.01uF。

 但在7.3物料清单中、 C5和 C10为 0.1uF。

 C5和 C10 0.01uF 或0.1uF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    交流耦合电容器的值可以是0.1uF 或0.01uF、而不会对性能有任何显著差异。 电容器仅用作输出端的高通滤波器、因此更改其值仅影响截止频率(在任一种情况下、该频率都应远低于输出时钟频率)和启动时的稳定时间 ( 电容器滤除直流分量 并使输出共模稳定在0V 左右需要多长时间)。  

    此致、  

    康纳