This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:计算出的阶跃与实际测量值不同

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1261196/lmx2820-the-calculated-step-is-not-the-same-as-the-actual-measured-value

器件型号:LMX2820

大家好、

PFD= 10MHz、3阶固定调制器、FDEN=2^32-2。 此时、阶跃=10 * 10^6/(2^32-2)=0.0023Hz、但使用单片2820产生的频率值和频率偏移与这个值不同。  

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    您能提供一些测试数据或图表吗?