This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594

Guru**** 2589890 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2594EVM, LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1260835/lmx2594-lmx2594

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件:LMX2492

要求:生成4.2GHz 至4.5GHz 的斜坡扫描

模块:带 TICS PRO 软件的 LMX2594 EVM。

 PLL 设置:

 频谱结果:

 

 斜坡模式:

 

    

对于8400MHz 到8600MHz 的设置扫描、预期输出为4200MHz 到4300MHz、扫描带宽为100MHz。 但测量的频谱仅从4200MHz 到4266MHz。 这是在此频率下实现的最大扫描带宽。

在实现所需的300 MHz 带宽方面有哪些限制?

  • 问题是组件选择
  • 要实现这一点、需要执行任何特殊过程、而这是通过 EVM 和 TICS Pro 软件无法实现的。
  • 以下是提供高扫描带宽的数据表中显示的一些示例。

案例研究1:在 LMX2594数据表中、显示了扫描带宽为2GHz 的斜升模式。 请参考以下内容。

 

尝试使用 LMX2594EVM 和 TICS Pro 重复相同操作。 但实现的最大带宽是150MHz。

 

案例研究2:在所示的 LMX2492数据表示例中、从9400MHz 扫描到9800MHz。 参考资料如下。 在此示例中、400MHz 的扫描带宽在100µs 扫描时间中实现(参考文献:数据表的第27至29页)

 

 要求提供针对上述要求实现更高扫描带宽的建议方法。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您正在寻找扫描带宽大于100MHz 的线性斜坡、则 LMX2594通常无法支持。 只有 VCO 校准支持大于100MHz 的扫描带宽、因此、斜坡不是线性的、而是阶梯式斜坡。 下方显示了一个示例。

    如果系统中可以接受阶梯斜坡、则应将 RAMP_THRESH 设置为50MHz 或更小、以便每次 VCO 频率累积50MHz 线性变化时 VCO 都会进行校准。