This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:杂散和快速校准

Guru**** 2782865 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1261709/lmx2592-spur-and-fast-calibration

器件型号:LMX2592

尊敬的先生:

我将 LMX2592用于生成4.3GHz 频率、  我尝试了小数方法大量的杂散、可以看到50MHz 的倍数和22MHz 的倍数。  
后来我尝试整数法,杂散水平得到减少。 但仍然水平是大约-72dbm,我怎么能进一步降低请建议。 并且请提供有关如何使用快速校准方法的建议。

此致、
贾亚舍埃拉
                                 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayasheela、

    这可能是由于高电荷泵电流所致、减小该电流应可减少50MHz 杂散。

    BTW、 尽量不要使用增益倍频器、数据表建议最多使用1.5倍。