This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214-Q1:方框图审阅

Guru**** 2929450 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE925, CDCEL937-Q1, CDCE6214, LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1261803/cdce6214-q1-block-diagram-review

器件型号:CDCE6214-Q1
主题中讨论的其他器件:CDCEL937-Q1CDCE6214、CDCE925 LMK03328

大家好、

我的客户希望通过此部件生成5个时钟,分别是1*26M、1*5.6448M、1*6.144M 和2*100m (PCIe 差分)。 那么我有两个问题:

1.我可以使用26M 的晶振、再用这部分来产生其他的时钟吗?  

2.如果答案为否、那么在所有时钟仅需要单端信号时、我能否使用 CDCEL937-Q1来生成这些时钟信号?

此致、

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  
    1.由于 CDCE6214仅限于一个频域、因此无法实施上述频率方案。  

    2.考虑到100 MHz 输出可从 PLL1生成,分数输出可从 PLL2生成,CDCE925应该起作用。 26 MHz 输出可在 Y1上绕过输入。  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    感谢您的回答。

    您是说 CDCE925 (937)可以输出差分时钟信号吗?

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  
    哎呀、我的错误、我没有看到那个差分部分。  
    在这种情况下、CDCE9xx 系列将  不  工作、因为其输出仅为 SE。 如果输出要求仅为 SE、则 CDCE9xx 器件工作。  

    如果客户需要同时生成所有输出、则需要使用至少两个 PLL 的器件、例如 LMK03328。  

    此致、  

    维森特