你好。
我希望 LMX 团队的任何人都能回答我们的询问。
我们有2个关于改善 LMX2594相位噪声的问题。
锁相环的设置如下:
- LMX2594的参考频率为125MHz。 我想使用 LMX2552的低噪声倍频器来改善 PLL 噪声、因此 PD 频率将为250MHz。
- 分母固定为2^32-3 = 4,294,967,293 (无论是否启用或禁用倍频器)、因此它不能被2或3除以避免小数杂散。
- 我们使用 LMX2520的 VCO 从7500MHz 持续到15000MHz 实现连续频率覆盖。
下面是 我们使用的各种输出频率 (VCO 频率、PD 频率在250MHz 下、相应的 N 分频器值)下的 N 分频器设置的 Excel 表。
如果我们使用 MASH_ORDER = 2、由于数据表表表2中显示的最小 N 限制、只有下表 Excel 中列出的8000 -15000MHz 的 VCO 范围才可用。 这不成问题、因为我们仅损失了从7500MHz 到8000MHz 的一小部分 VCO 覆盖范围。
此外、我不担心 PLL 整数边界杂散、因为在必要时、存在另一个与125MHz 稍有不同的基准振荡器来避免整数边界杂散。
第一个问题: 对于 启用倍频器的设置(PD 250MHz)、 使用分母2^32-3 = 4,294,967,293并 将 MASH_ORDER 设置为2、与 禁用倍频器 的设置(PD 125MHz)且 MASH 顺序设置为 4相比、PLL 杂散是否会下降? 我们当前的 LMX 设置不使用倍频器、并始终使用 MASH_ORDER =4来避免 PLL 杂散。 我对使用倍频器以及 MASH_ORDER = 2非常感兴趣。 在使用当前测试台时、我们尝试了几个启用了倍频器且 MASH_ORDER 设置为2的 VCO 频率、并且我们确实看到了 PLL 相位噪声改进。 但是、由于我们的测试设置的限制、我们无法调查使用较低的 MASH_ORDER 2时整个频率范围内的 PLL 杂散、如下面列出的 Excel 表中所示。 您是否知道 我们工作范围内 PLL 杂散退化的预期结果? 将倍频器与 MASH_ORDER =2结合使用是否会使杂散衰减达到最差?
第二个问题: 我们也 可能希望使用 MASH_ORDER = 3、但受到 数据表表表表2中所示的最小 N 分频器限制。 是否有关于基于 VCO 频率范围的最小 N 分频器规则的更详细说明? 在将 MASH_ORDER 设置 为3时、是否有办法放宽对最小 N 分频器值的此规则?
| VCO 频率(MHz) | PD 频率(MHz) | n DIV |
| 7500 | 250 | 30 |
| 8000 | 250 | 32 |
| 8500 | 250 | 34 |
| 9000 | 250 | 36 |
| 9500 | 250 | 38 |
| 10000 | 250 | 40 |
| 10500 | 250 | 42 |
| 11000 | 250 | 44 |
| 1500 | 250 | 46 |
| 12000 | 250 | 48 |
| 12500 | 250 | 50 |
| 13000 | 250 | 52 |
| 13500 | 250 | 54 |
| 14000 | 250 | 56 |
| 14500 | 250 | 58 |
| 15000 | 250 | 60 |
非常感谢您对上述两个问题的任何答复。
谢谢