This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:未使用的 FSK 引脚

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1262537/lmx2571-unused-fsk-pins

器件型号:LMX2571

您好

我不想使用 FSK 调制特性(引脚 FSK_D0-2和 FSK_DV)

能否在 PCB 上将这些引脚保持开路? 还是需要将它们连接到特定的电位? 我在数据表中找不到与此相关的信息

谢谢!

扬尼什语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yannish、您好!

    您只需将它们保持悬空状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!