This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594 Sysrefreq 信号连接

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1262521/lmx2594-lmx2594-sysrefreq-signal-connectivity

器件型号:LMX2594

您好!

我们有两个 LMX2594器件、用于生成到 x3 ADC12DJ5200 IC 的 ADC 器件时钟(请参阅下图)。LMX2594器件的 OSCIN 通过 LMK48032 PLL 输出生成。 由于需要多通道 ADC 同步、所有 lmx 器件输出  都要进行相位同步。
在这种情况下、我们不会使用 LMX2594器件中的 SYSREF (参考 LMX2594 GUI 图像)。

  • 如果未使用 sysref 路径、我们是否需要使用 sysrefreq 信号?
  • 所使用的 与 LMX2594相同的 RFOutA 和 RFOutB 输出延迟 ,我们是否需要使用 sysrefreq 引脚手动同步 RFOutA 和 RFOutB 输出通道? 如果需要、那么我可以 从 FPGA 生成 sysrefreq 信号吗? 否则、我应该将 sysrefreq 信号保持打开状态、或者这个信号是否会用于实现多设备同步?
    请帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Harshitha,

    SYSREFREQ 用于 sysref 应用、相位同步通过 SYNC 引脚触发。

    如果您不使用 SYSREFREQ、您可以使该引脚保持悬空、或者将其直接短接至地或通过一个小电阻器。  

    同步会将两个射频输出同步到输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    谢谢你。

    如果  RFOutA 和 RFOutB 输出延迟相同 会自动同步两个输出吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Harshitha,

    是的。