This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE72010:用于 CDCE72010的控制 GUI v1.3.1

Guru**** 2981390 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE72010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1259546/cdce72010-control-gui-v1-3-1-for-cdce72010

器件型号:CDCE72010

我看不出可以从何处下载 CDCE72010控制 GUI 1.3.1版(或更高版本)。 此版本比可用版本1.2.8具有更多的控件。

您能否为此提供下载?

作为参考、这是我发现使用此版本的主题:

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/501374/cdce72010-hex-file-to-write-eeprom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  
    让我来看看这个。 我也无法在器件主页上找到1.3.1版 GUI。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  
    在与团队进行深入探讨后、v1.3.1的控制 GUI 是向部分客户发布的内部版本、但存在故障... 因此、今天提供给客户的最终版本是1.2.8版。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不打算使用此工具来控制任何开发板。 我希望它的数字运算功能能为我节省一些原型设计设置时间、并了解芯片的使用可能。

    我目前使用设计中的芯片、我想使用不同的 VXCO 频率进行实验、看看我是否可以合成一些所需的输出。 1.3.1版具有1.2.8不具备的该功能。 此外、不同 VXCO 的交货周期大约为20周、因此我想用软件来调整。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    版本1.2.8是我们 到目前为止公开发布的最终版本。  
    您使用什么输入频率以及需要什么输出? 这样,我便可以提出一个较新的部件,提供更多的支持。  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不打算选择一个新器件并为一个器件编写新的 FPGA 控制代码... 我想使用600MHz VCXO 生成800MHz 时钟

    我想要这个功能:频率计算器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  
    1.2.8版还包含频率计算器:  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您希望我粘贴 GUI 的安装程序副本、敬请告知。  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、请提供此版本。 我安装的版本1.2.8没有"工具">"频率计算器"选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:
    这是用于 V1.2.8的文件
    我使用的这个版本包含频率计算器。  

    此致、  

    维森特  
    e2e.ti.com/.../latest-gui.zip