This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCUN1208LP:断电序列

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1261976/cdcun1208lp-power-down-sequence

器件型号:CDCUN1208LP

您好  

我需要知道在断电时是否存在任何限制、

从数据表中可以清楚地看到、我需要以严格的 Manor 启动、但不需要关于断电的任何操作。

我的系统运行位置  

VDD 内核- 3.3V
VDDO1、2、3、4电压- 1.8V
谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaii、

    我已联系设计人员了解输出级电源。 一旦我确认它是什么样的、我将在明天之前收到您的反馈。

    此致!

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaii、

    我已内部检查过、芯片设计人员建议最好同时关闭 VCC 和 VCCO 电源、或在关闭 VCCO 电源时确保 VCC 存在。

    此致!

    阿西姆