This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:高温下的高远距离相位噪声

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1263186/lmx2595-high-far-away-phase-noise-at-hot-temperature

器件型号:LMX2595

在100 MHz 偏移下、我们可以看到、与室温或冷温相比、热(85C)时的相位本底噪声会显著增加。 该抖动在 VCO7处最差、并随着 VCO 内核的降低而变得更好。 VCO7在高温下的100 MHz 失调电压下的典型噪声为-142dBc/Hz。  

在室温下、在100 MHz 处测得的相位噪声通常为5-8 dB 或更好。 数据表(第6.7节)指示15GHz 时的噪声约为-150dBc/Hz、我们获取与此类似的数字。 这主要是相位本底噪声降级的问题。 低于1 MHz 失调电压的相位噪声不会随温度变化太大。 它不太受电荷泵设置或我们知道的任何东西的影响、并且对 VCO 内核内的小频率变化不敏感。   

Question:

  1. 您是否曾描述过热偏移和100 MHz 偏移处的相位噪声、尤其是 VCO7的相位噪声?
  2. 是什么导致了高温时的相位噪声增加这么多、尤其是对于 VCO7而言?  
  3. 对此、我们还有什么办法可以做吗?  
  4. 不同批次的这种一致性如何?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Denny's、

    不幸的是,我找不到很多关于这个的数据。  我们有一些数据表明8GHz 时本底噪声没有增加、但 VCO7没有增加。  一般来说、VCO 增益会显著降低高温、但这不应影响本底噪声

    此致、
    迪安