This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5C33216EVM:1PPS 输入对应的配置寄存器

Guru**** 2680565 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5C33216, LMK5C33216EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1233128/lmk5c33216evm-1-pps-input-corresponding-configuration-register

器件型号:LMK5C33216EVM
主题中讨论的其他器件:LMK5C33216

大家好、

您可以帮助共享1-PPS 输入的配置寄存器 HexRegisterValues.txt 吗? 开发板没有1PPS 和 ZDM 的默认配置、DS 中对此没有深入介绍、并且相对难以使用。 客户已尝试从 REF0获取1PPS 输入以参考 DPLL2。 来自 OUT0的 DPLL2 ZDM (来自 SYSREF 的1Hz 时钟信号)。 有 3个主要 问题:

1) 1) 将 DPLL2_REF0_RDIV 和 DPLL2_FB_DIV 设置为10、这意味着 DPLL 的相量频率为100MHz、但配置时发现 APLL2和 DPLL2配置了不同的 VCO2频率。

2) 2) 如何配置1Hz 的 REF0检测? 从 REF0尝试1Hz 方波和正弦波、但在回读状态下、 REF0_VALID_STATUS=0

3) 3) 为1PPS 输入配置芯片的步骤是什么?  

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    我找过一位器件专家页面。

    Unknown 说:
    3) 为1-PPS 输入配置芯片的步骤是什么?  [/报价]

    就我而言、1PPS 输入需要打开特殊的1 PPS 相位检测器。 这应该可以在 TICS Pro 的基准验证部分中找到、但我目前无法确认、因为我的 LMK5C33216配置文件似乎已损坏。 您有工作经历吗?

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    感谢您的支持。

    REF0_PH_STATUS 有效、但 REF0_VALID_STATUS 没有回读值。

    目前没有可用的工作配置文件、仅 APLL+DPLL 配置已完成。 配置为1-PPS、回读状态以保持模式显示。 在不提供1PPS 基准的情况下、仅设置了 ZDM 模式、尝试了不同的基准时钟和 ZDM 路径、回读状态 LOPL 和 LOFL。

    ZDM 模式和1PPS 输入是否有任何寄存器映射和相关报告可供参考?  

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    抱歉、我想澄清的是、"配置文件"是指 TICS Pro 中的 LMK5C33216配置文件、我假设您使用的是配置电路板、因为 DPLL 寄存器需要 MATLAB 脚本、并且过于复杂、无法手动计算。 您能否分享参考验证设置的屏幕截图?

    是否有任何有关 ZDM 模式和1-PPS 输入的寄存器映射和相关报告可供参考?  [/报价]

    我没有此类参考信息。 我认为我们的器件专家今天仍然很忙、但她将能够为您的用例生成配置。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    感谢您的澄清。

    并提供一些更新:

    1) 1)客户最近完成了一些测试、超过1KHz 的基准可在 ZDM 模式下锁定、但 DPLL1/2具有更长的锁定时间。 但低于1KHz 的基准是不起作用的。

    电流配置大致为100 MHz XO、仅用作 APLL3的时钟源。 APLL1/2的时钟源来自 APLL3的 VCBO 映射。 DPLL1/2/3被启用、且所有的基准都来自 IN1。 分别来自 OUT0/4/10的 DPLL1/2/3 ZDM、目标1PPS 基准可被锁定。 目前、开发板没有成功的试验。

    2) 2)同样、低于100KHz 的参考直接锁定在开发板上、但将配置切换到自己的时钟板(参考开发板设计、只需用 MCU 替换控制器即可)。 写入配置寄存器后(在步骤7之后)、需要进行复位以输出时钟信号。 为什么会这样呢?  

    3)  

    我想澄清的是、通过"配置文件"我指的是 TICS Pro 中的 LMK5C33216配置文件、我假设您使用该配置板是因为 DPLL 寄存器需要 MATLAB 脚本、并且过于复杂而无法手动计算。 您能否共享参考验证设置的屏幕截图?

    以下是要调整的100Hz 基准输入配置、并使用 MATLAB 脚本计算 DPLL 的参数:

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    我需要在下周之前详细了解这一点。 如有紧急情况、请指定时间轴。

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jennifer、您好!

    感谢您的答复。

    参考超过1KZ 客户已配置、没有问题、但他们需要参考1-PPS。  

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    低于1KHz 的基准不能被锁定、是否有任何需要注意的地方?  

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    Jennifer 今天不在办公室、但下周会再与您联系。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    经过更多测试、我们发现1PPS 无法实现 ZDM。 如果他们正在寻找1PPS 输入和输出之间的确定性相位关系、则 LMK5C/B 不支持此功能。 如果它们尝试在1PPS 输入和输出之间实现相位同步但不确定、LMK5C/5B 可支持。

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jennifer、您好!

    感谢你的帮助。

    如果他们试图在1PPS 输入和输出之间实现相位同步但不确定,则 LMK5C/5B 可以支持。

    您能帮助共享配置寄存器和配置捕获的顺序吗?

    1PPS 输入时钟的精度是否有特殊要求?  

    客户已尝试不使用 ZDM、起始页如下、使用 MATLAB 脚本执行的 DPPL3参数计算得出:  

    DPPL3的参数如下:

    基准时钟的有效检测设置如下:

    测试结果:1MHz 输出在 OUT0上可见、但相位和频率未锁定。 监控接口如下所示:  

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:  

    请将 DPLL LBW 降至0.1Hz、然后再次点击"运行脚本"。

    我目前没有 XO = 100 MHz 的1PPS 配置。 但是、您可以使用此值作为参考来查看应匹配的"验证"页面设置。 在此配置中、REF0是1-PPS 信号。

    e2e.ti.com/.../1_2D00_PPS_2C00_-XO-_3D00_-54-MHz_5F00_July-19-2023.tcs

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jennifer、您好!

    非常感谢您的耐心和帮助。

    请参阅提供的配置、使用38.88MHz XO、REF0是1-PPS 的基准。  根据上述要求进行修改、DPLL 的相位已锁定、但尚未消除 LOPL。  还有其他需要注意的事项吗? 如果方便的话、您能分享一个与这个函数相关的配置参数的完整屏幕截图吗?

    测量状态读回如下、三个 DPLL 时钟源均为 XO、REF 均为示波器提供的1 PPS 方波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:  

    这有助于缩小范围。 请尝试测试以下各项:

    1. 将 GPIO 引脚配置为作为 TDC R 和 TDC FB 分频器运行。 这些是 DPLL 的输入。
    2. 将它们路由到示波器。 它们是相位对齐还是具有一些小的固定相位偏移? 它们应在工作范围内相互触发、而不是漂移。 它们之间的相位差可以为180度。 希望它看起来像这样:
      1. 如果您没有看到它们被触发、请拍摄示波器照片并将其发布在此处。 这意味着 DPLL 未被锁定、且 DPLL 设置不正确。
    3. 如果您得到如上所示的图、则我们确认 DPLL 已锁定到基准、我们只需再扩大 LOPL 阈值、使 LOPL_DPLL3信号变为低电平。 在这种情况下、您将需要提高这些设置、直到看到 LOPL 变为低电平:
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否同时共享他们正在使用的.TCS 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    1)  

    您能否同时共享他们使用的.tcs 文件?

    请访问此处: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/132/3007.1_2D00_PPS_2C00_-XO-_3D00_38.88-MHz_5F00_July-26-2023.tcs

    我们只需进一步扩大 LOPL 阈值即可使 LOPL_DPLL3信号变为低电平。 在这种情况下,您需要增加这些设置,直至看到 LOPL 变为 LOW:

    他们已经尝试调整了 LOPL 阈值 、但它 对 LOPL 的状态取消没有帮助。  

    答:此外、还有一个新发现、每次重新打开软件以修改配置时、都无法执行脚本、且必须在默认启动情况下将脚本恢复为默认设置。  

    2) 2)您可以帮助检查是否应用了其他支持1 PPS 基准的时钟芯片? 客户的应用中没有其他时钟源、只能通过 GPS 信号执行时钟同步。 最好使用1pps 的基准来锁定频率和相位、而不会出现输入/输出相位0延迟或精确延迟。 但是、每次上电时、输出相位与基准电压之间必须有固定的关系。  

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    1.您可以将.tcs 文件附加到 e2e 帖子吗? 您共享的链接被标记为"受限"。

    2. LMK5C 支持1 PPS 基准;但是获得这方面的寄存器设置可能需要一些时间才能确定。

    3.我在获取1pps 设置时也会遇到 TICSPRO 起始页错误。 请放心使用、我会更深入地进行研究。

    4. DPLL/TDC R 和 FB 分压器输出布线更新有哪些? 这对于确定 DPLL 设置是否错误或是否仅仅需要调整 DPLL_LOPL 设置至关重要。

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在使 LMK5C33216EVM 正确锁定至1PPS 信号(使用零延迟/相位校准输出 PPS)方面也存在问题。  我们需要锁定1 PPS 输出、并使用传入的平均 GPS PPP 信号实现零相位偏移。  使用52MHz XO 时、当系统脱离保持状态并返回 PPS 时、我们需要看到 PSS 输出以平均 GPS PPS 输入转向锁相、但同时具有受控的速度和相位变化转换加速度。  数据表没有详细说明、或者还没有找到答案。  如果有人能帮助我们获得入门所需的初始 TCS 文件、我们更倾向于在 设计中使用这款芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    让我向团队核实我们是否 已有1-PPS + ZDM .TCS 文件。 否则、将需要一些时间才能发送配置。 请说明您的时间表要求。

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我再次向团队确认、 我们的 LMK5C 器件上没有1 PPS + ZDM。 之前在该主题中也提到了这一点。

    零延迟模式提供了 确定性的 每次上电时的相位偏移(换句话说、每个下电上电周期中1 PPS 和输出之间的相位偏移相同)。

    使用没有 ZDM 的 DPLL 将在1PPS 和1PPS 输出之间提供相位校准。 我们还提供了相位转换选项、可以在 DPLL 页面上找到。

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是一蹴而就的要求、但如果我们能够在接下来的几周内进行此测试、那就非常理想。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jennifer。

    您是否有没有 ZDM 的1PPS TCS 文件示例、但使用 DPLL 保持退出相位转换控件-我们需要了解如何进行设置、以便在系统退出保持模式时- GNSS PPS 信号恢复:  当输出 PPS 与输入 PPS 信号恢复同相时、我们需要看到输出脉冲以20ns /秒或更慢的速率变为一致。  我们还需要知道输出 PPS 何时恢复与输入 PPS 的对齐以及所有转向转换是否停止-是否有一个状态位显示在保持事件后一切均已锁定且 PPS 再次正常对齐的情况?  

    谢谢。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:  
    珍妮弗不在办公室,将要在接下来的几天。 我已经联系了另一位 DPLL 应用工程师来为您提供支持。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我是从办公室回来的。 让我在下周早些时候安排一个专门的时间来进行此配置。

    此致、

    珍妮弗