This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP111EVM-CVAL:时钟和放大器;计时论坛

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP111EVM-CVAL, CDCLVP111-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1258676/cdclvp111evm-cval-clock-timing-forum

器件型号:CDCLVP111EVM-CVAL
主题中讨论的其他器件: CDCLVP111-SP

我有一个 CDCLVP111EVM-CVAL 评估板、需要进行测量、以根据 CDCLVP111-SP 数据表限制进行验证

您使用哪种测试设置和测试设备(制造/型号)来生成 LVPECL 156.25MHz 时钟信号、作为 CDCLVP111EVM-CVAL 评估板的输入。 此外、用于测量输出时钟信号的测试设备(制造/模型)。

我需要能够根据数据表测量 CDCLVP111-SP 的直流电压输出电平和交流输出时序参数。 尤其是需要测试和验证上升和下降时间(每个数据表最大240ps)以及抖动(每个数据表<8ps)。

如果用户指南中未包含此帖子中要求的信息、请提供详细反馈。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raed、您好、

    对于输入信号、您可以使用 SMA100A/B 或 OCXO 来获取干净整洁的正弦波输入。 您可以使用低噪声运算放大器和削波电路来转换所需的方波、但当您需要使该设置正常工作时、这可能会变得困难。 我建议您在测量时使用低噪声 LVPECL 振荡器或时钟生成器、因为您的8ps 抖动规格应该很容易包含在内。 您可以针对您的输入源查看 LMK6X BAW 振荡器。  

    为了进行相位噪声测量、

    我查阅了 CDCLVP111-SP 输入原理图、除非您特别想要尝试方波输入、否则您似乎无需执行以上所有操作。 您可以使用 SMA100A/B 并使用平衡-非平衡变压器 A 来获取差分输出并连接到输入侧。

    您 需要对 CDCLVP111-SP 的输出进行交流耦合、然后使用低噪声平衡-非平衡变压器连接到相位噪声分析器。 如果您在设备设置方面需要帮助、我们也可以向您发送一份配置文件、您可以使用该配置文件来设置设备。 只需将您正在使用的设备模型名称发送给我们、我们便可以这样做。

    对于时序测量、我建议在 P 和 N 输出之间使用差分高阻抗探头。 然后在示波器上测量20-80%的差分上升和下降时间。

    对于测量设备、以下是我的建议。

    • E5052A/B 或任何其他相位噪声分析仪。
    • 对于时序测量、我建议任何具有良好带宽8GHz 的示波器都适合用于测量。
    • 如果您想要测量直流电平、可以在示波器上测量 VOH 和 VOL 电平、但如果您想要在低开关下获得准确的直流电平、那么您可以使用简单的 VI 源表强制电压用于 VIH 和 VIL 电平、并测量 VOH 和 输出上的 VOL。



    请告诉我这是否对设置有所帮助。 如果您有任何其他问题、欢迎随时在此处答复。

    此致!

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asim:

     我通过您的电子邮件于8月17日23日向您发送了此回复、但未得到回复。 因此,我在此再次尝试答复:

    感谢您发送编修。 我们将可用的设备连接到评估板并进行了测量、但有一些值(VOL、VOH、tr / tf、tpd)与数据表不一致、 最可能的原因是评估 GND @ Vcc (2.5V)–2V = 0.5V 接地与测试设备为0V 接地之间的设置以及直流失调电压。

    我们在156.25MHz 时钟频率下进行测试。 数据表测量值基于1GHz 信号。

    对这些参数不确定、想要澄清、这些参数为何不符合

    为了节省时间、是否有办法直接与您(电子邮件、IM)联系以讨论上述内容? 我处于 PST 时区。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raed、您好、  

    是否使用高阻抗探头进行测量?

    我曾尝试查找您的电子邮件、但在我的收件箱中看不到它。 它肯定被错过了或某种东西。

    我将给您发送一封电子邮件、以便我们可以通过电话快速了解这些内容。  

    此致!

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raed、您好、

    我将关闭此主题、因为我们已将对话内容移至电子邮件中。

    此致!

    阿西姆