This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:在自动斜升模式下测试 LMX2594EVM

Guru**** 2968400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2491, LMX2594, LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1260807/lmx2594evm-testing-lmx2594evm-in-automatic-ramping-mode

器件型号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2594、 LMX2492、LMX2491

IAM 使用 TICS Pro 软件测试 LMX2594评估模块。 需要在频率为12GHz 至12.4GHz 的自动斜升模式下进行测试、即400MHz 测试时间为100微秒。 请提供 RAMP GUI 的解决方案或设置详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您是否在寻找可接受的线性频率斜坡或阶梯斜坡? 下面是一个阶梯式斜坡的例子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我必须 在12到12.4GHz 的范围内生成线性频率斜升或连续锯齿波形、即在100微秒内生成400MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    这对于 LMX2594是无法实现的、您需要使用独立 PLL (例如 LMX2492)+外部 VCO。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的答复

    1.我想知道、为什么使用 LMX2594无法做到

    2.对于您建议的备选解决方案,请建议所需的外部 VCO 器件型号。

    3、我有类似的要求要300 MHz 在100微秒内生成从4.3 GHz 到4.6 GHz 的线性频率斜升。 请建议 PLL 合成器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    LMX2594使用7个 VCO 来支持7.5GHz 至15GHz 的频率范围。 每个 VCO 的调谐范围约为1GHz。

    每个 VCO 实际上分为256个子频带。 因此、每当我们更改 VCO 频率时、我们都需要进行校准(自动)、以便将 VCO 调谐到正确的频段。 如果频率变化很小(<Vtune 100MHz)、则可能不需要校准、Vtune 能够改变频率。 因此、线性斜坡范围限制为100MHz。  

    我对外部 VCO 没有建议、我们没有独立的 VCO 产品。

    LMX2491是 LMX2492频率较低的型号、可支持高达6.4GHz 的频率。