This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:输入信号序列

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1263997/lmx2572-sequence-of-input-signals

器件型号:LMX2572

大家好、

请告诉我以下输入信号的正确顺序(时序):

  • OSCinP (8引脚
  • SCK (16引脚
  • SDI (17引脚
  • VccCP (11引脚

因此、对于 SCK、SDI 的上升时间和下降时间是否有任何调节?

此致、

转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuhei:

    没有具体的顺序、典型的顺序是在 OSCin 或 SPI 信号之前 Vcc 上电、您也可以在 Vcc 上电 LMX2572之前让 OSCin 和 SPI 信号就绪、我们在实验中始终执行此操作。

    μs SPI 信号实现至少30V/μ s 的压摆率。