This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCS502:电源

Guru**** 2891410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1263829/cdcs502-power-supply

器件型号:CDCS502

大家好、

考虑此情况的客户:

  • 7引脚 VDD = 3.3V
  • 2、3V 引脚= 3.3V

然后、有2个问题:

  1. 对于7引脚和2、3引脚是否有任何顺序调节?
  2. 当7引脚 VDD 为0V 时、向2、3、3引脚施加3.3V 电压是否有任何问题?

此致、

转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    转至、

    EVM 用户指南和数据表中均未提及加电顺序。  

    根据《EVM 用户指南》、我的理解是应首先施加 VDD、然后可根据需要调整引脚2和引脚3。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    转至、

    EVM 用户指南和数据表中均未提及加电顺序。  

    我的理解是、从 EVM 用户指南可以看出、在施加 VDD 之前或之后可根据需要调整引脚2和引脚3。

    谢谢。

    卡德姆