This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE913-Q1:CDCE813/Q1 GUI 问题

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE813-Q1, CLOCKPRO, CDCE913-Q1, CDCE913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1260928/cdce913-q1-cdce813-913-q1-gui-issue

器件型号:CDCE913-Q1
主题中讨论的其他器件:CLOCKPROCDCE913、CDCE813-Q1

大家好、

我们的客户正在使用 TI ClockPro 编程软件的 GUI。

我们已经安装了软件、并将 CDCE913-Q1的 EVM

  

当我们单击"确定"、然后出现如下所示的一些错误:

我们的客户需要将该软件与 CDCE913EVM 配合使用以进行调试。

您有什么解决方案吗?

谢谢  

萧祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xiaoxiang,

    您是否可以按照这些说明尝试重新安装软件?

    https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1169622/cdcel9xxprogevm-driver-installation-problem/4400839?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=clockpro#4400839

    如果您在未连接 EVM 的情况下打开软件、此软件是否允许您加载本地 CDCE913而不是连接的带电设备?

    类似问题的答案发布在此处: e2e.ti.com/.../3572360

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    感谢您的支持。

    我们的客户和我无法使用 GUI。我们曾尝试过、但仍然无法使用 GUI 完成。

    客户要求输入12.288Mhz (1.8V)。 输出18.432Mhz (3.3V)

    如果我们无法通过 EVM 验证、可以进行实验验证吗?

    您能否提供相应的输入和输出波形来证明它可以根据客户要求稳定地输出( 输入12.288Mhz (1.8V)。 输出18.432Mhz (3.3V))?

    谢谢。

    萧祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xiaoxiang,

    我们今天将针对输入和输出波形的时域捕捉测量此值。

    我们还可以提供执行此操作的寄存器配置文件。 是否只需要单个18.432 MHz 输出?

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Xiaoxiang,

    在上图中、您将看到通道1的输入12.288 MHz 波形[我们使用更准确的计数器验证了它是12.288 MHz、尽管该图表明了这一点]。 在通道2中可以看到输出18.432MHz 波形。

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cris、您好!

    感谢您的支持。

    谢谢

    萧祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cris、您好!

    感谢您的支持。

    GUI 仍无法正常工作。 我们的客户将使用 CDCE813-Q1并输入12.288Mhz (1.8V)。 输出18.432Mhz (3.3V)。

    您是否可以根据客户的应用程序提供 IIC 代码? 相同的结果时、您会有所不同。

    谢谢

    萧祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论是客户还是我都无法使用 GUI。 我们都是 Win10计算机,公司计算机有安全要求,无法运行。

    (最终将使用 CDCE813-Q1)μ A 而非913 μ A

    您能否提供 IIC 代码?

    要求:输入12.288Mhz (1.8V)。 输出18.432Mhz (3.3V)。  与您之前测试的通道相同。

    谢谢

    萧祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    附件为 CDCE913的 I2C 配置。 正如在另一个线程 [此处]中看到的那样、代码是可互换的。  

    此致!

    CRIS

    e2e.ti.com/.../cdce913_5F00_registers.CSV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cris、您好!

    感谢你的帮助。

    谢谢

    萧祥