This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E2:LMK61E2BAA

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1264356/lmk61e2-lmk61e2baa

器件型号:LMK61E2

我们已经买了 osc 芯片 LMK61E2BAA、但我们不知道如何将 outclk 配置到800米、我们应该怎么做? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、  
    有一个 GUI 用于在 LMK61主页上对器件进行编程:  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

      感谢您的支持、我们以前发现过此工具、但 我的 IT 部门已经检查了此工具、这可能需要一些时间。

    此致

    刘.