This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:将输入从 XO 更改为 INx

Guru**** 2819015 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1260565/lmk05028-changing-the-input-from-xo-to-inx

器件型号:LMK05028

大家好、

如果 DPLL 输入被编程到非易失性存储器中以便在默认情况下使用 XO 引脚、如何将输入更改为 INx 引脚?

这可以通过编程还是通过外部电路实现?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  
    如果客户在对 EEPROM 进行编程后想要更改默认输入时钟、则必须对 EEPROM 进行重新编程、以反映此更改。  
    LMK05028支持多达100个周期的 EEPROM 配置更改。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    感谢您的答复。 在这里添加几个问题。

    1.客户正在考虑在没有 TIC Pro GUI 的情况下、使用 I2C 对 EEPROM 进行重新编程、这是否可行? 是否可以通过某种方法来了解寄存器地址和描述?

    2.如果 EEPROM 配置的变化超过100个周期,会出现什么情况? 这是否会导致器件出现任何故障?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  
    1.让客户参考 DS 的第9.5节、其中介绍了编程和寄存器信息。 编程信息从第67页开始。

    2.经过100个周期后、TI 无法保证 DS 性能。  对非易失性存储器执行的写入周期越多、EEPROM 的运行状况越差、从而 影响存储完整性。  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    谢谢。 可以将 GUI 寄存器设置导出为 txt 文件或 csv 文件吗?

    如果客户希望在对 EEPROM 进行编程后更改默认输入时钟,则客户必须对 EEPROM 进行重新编程以反映此更改。  [/报价]

    此外、客户希望在器件锁定到 XO (器件正常工作时)的同时将输入从 XO 切换到 INx。 有什么方法可以实现这一点吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这是可能的。  

    我知道、当主输入丢失时、XO 仅在保持模式下用作基准。 当器件锁定并正常工作时、使用 INx。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、忘记确认您的配置问题。  
    是的、在 TICSpro GUI 内、你可以将十六进制寄存器值导出为.txt 文件。  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    感谢您的答复。

    使用 GUI 导出功能、我只找到如下所示的寄存器地址、完整的寄存器值是否需要其他设置?

    R0      0x000000

    R1      0x000100

    R2      0x000200

    R3      0x000300

    R4      0x000400

    R5      0x000500

    R6      0x000600

    R7      0x000700

    R8      0x000800

    R9      0x000900

    R10     0x000A00

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  
    如果所有寄存器值都为0、则您的配置存在问题...  
    我加载了 EVM 默认配置、并将寄存器值导出为.txt 文件、但没有任何问题。  

    此致、  

    维森特