This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 带帧缓冲的编码器

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1264760/encoder-with-framebuffer

主题中讨论的其他器件:SN75DP159

大家好、我将在我的设计上输出复合视频。 外部来源正在向我发送一个 H-Sync 和 V-Sync、以同步我正在发送的视频。 为此、我需要使用具有帧缓冲器的编码器、并且可以将信号重新定时为外部同步。 我的问题是、TI 是否有这样的视频编码器?  

此致!  
米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Miguel、

    您在这里支持什么应用?

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zach、

    您是说我为什么要做这个或什么项目?  

    DOD 项目

    录像机

    此致!

    米格尔·霍尔金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Miguel、

    遗憾的是、我们不提供视频编码器。  

    但我们提供视频重定时器。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zach、

    所以、我对视频重定时器了解不多。 我假设在将信号转换为模拟信号之前、将重定时器用于数字侧(在 HDMI/TMDS 上)。 您是想知道一个器件型号作为示例、还是给我发送一个器件型号列表的链接?  

    此致!  
    米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Miguel、

    请查看以下链接、了解我们提供的重定时器列表:

    https://www.ti.com/interface/hdmi-displayport-mipi/products.html#1241=Retimer&1389=HDMI&

    下面是  SN75DP159的直接链接: https://www.ti.com/product/SN75DP159

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎重定时器只调整 HDMI 信号附带的时钟、没有其他选项可以输入外部时钟、然后同步 HDMI 时钟和外部时钟。  

    此致!  

    米格尔·霍尔金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Miguel、

    是的。 重定时器确实会使用 HDMI 时钟通道来调整时钟。

    谢谢。

    扎赫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我将视频输出从 HDMI/TMDS 转换为复合视频时、TI 有没有提供任何帮助可以帮助我随时将其同步锁定?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Miguel、

    遗憾的是、我们没有任何设备支持。

    谢谢。

    扎赫