This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5010-Q1:最大 tRSTn 宽度值请求

Guru**** 2544920 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5010-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1264502/tpl5010-q1-maximum-trstn-width-value-request

器件型号:TPL5010-Q1

您好!

我想问一个问题:

在 TPL5010-Q1数据表中、tRSTn 宽度的典型值定义为320ms。 最大值是多少?

因为 在 VALID_RST 完成后、软件需要发出 DONE 信号、并且 DONE 信号需要延迟多少毫秒、 以满足 WCCA 要求。

或者、您能否提供延迟时间建议? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    tRST 的精度跟随 tosc。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的回复~

    此致

    马特.