This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:在 LMK03328软引脚模式下、如何在 EEPROM 中写入配置参数? 是例行公事吗? 如果我将它写入 RAM 并再次通电、它是否会丢失?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1265550/lmk03328-in-lmk03328-soft-pin-mode-how-to-write-configuration-parameters-in-eeprom-is-it-by-routine-will-it-be-lost-if-i-write-it-to-ram-and-power-it-on-again

器件型号:LMK03328

在 LMK03328软引脚模式下、如何在 EEPROM 中写入配置参数? 是例行公事吗?

如果我将它写入 RAM 并再次通电、它是否会丢失?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  
    有关 EEPROM 编程的信息、请参阅我们的 LMK03328 DS。 信息从第56页开始。  

    RAM 是易失性的、这意味着在下电上电后、所有内容都将丢失。

    如果使用 EVM、则可以使用 TICSpro。  

    此致、  

    维森特