This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:同步问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1264894/lmk05318b-synchronization-questions

器件型号:LMK05318B

大家好、

对于 LMK05318B 器件的同步功能、有一些问题可能需要您的帮助:

当使用 GPS 的1pps 时钟作为基准输入时:  

1) 05318B 的 OUT7具有 ZDM 功能、所以只有 OUT7的相位可以与输入 PPS 相位一致?

2) out0~6的相位和 PPS 的相位之间有什么关系? 与 out7的阶段有何关系?

3) 3) 使用 ZDM 功能将 out7同步到 PPS、然后使用 SYNC 功能同步所有输出时钟时、同步后、out0~6和 out7之间的相位关系是什么?

4) 4)哪个参考是用于将每个通道的相位同步到的同步同步同步功能? 能否将 out0~6的相位同步到 out7?

您能帮助检查这个案例吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    1. 请注意、5318B 不提供真正的 ZDM 模式、因为它使用 SYNC 功能来实现1PPS 输入和1PPS 输出之间的对齐。 这意味着输入与输出相位的关系不会像真正的 ZDM 那样在整个电源周期内固定不变。  
    2.  使用 DPLL 时、输出将不断更新、以便与 PPS 信号实现相位一致。 这种相位对齐意味着输入和输出之间可能存在较小的相位偏移(因此、如果将 PRIREF/SECREF 和 OUTx 连接到示波器并放大边缘、您可能会看到两个边缘并不正好位于彼此的顶部)。 然而、关键是所有输出(0-7)将与 PRIREF/SECREF 输入同步相位/频率。  
    3. OUT0-6与 OUT7之间仍然可能存在相位偏移。 例如、OUT7可以与 PRIREF 输入共享同一个边沿、OUT0到 OUT6可以共享同一个边沿、但相对于 PRIREF/OUT7具有一个相位偏移。
    4. 要找出的关键细节是客户想要的同步类型。 OUT0-7是否必须与 PRIREF 共享完全相同的相位/边沿? 或者让 OUT0-7的相位/频率与 PRIREF/SECREF 同步是不是问题? 如果这是第二个问题、DPLL 将在不同步功能的情况下处理此问题。 如果是第一个、那么如果您需要1PPS 输出、LMK05318B 将很难做到这一点。

    此致、

    珍妮弗