This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:LMK04832

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1264105/lmk04832-lmk04832

器件型号:LMK04832

您好!

我们在设计中使用 LMK04832。
我们在 OSCin 中使用100MHz TCXO。
输出为13.1072MHz、23.04 MHz 和32.768MHz。 所有输出均为 CMOS。

VCO 频率设置为2949.12。

但是、当我们加载配置时、输出频率不正确。

所有输出频率都高于我们设置的频率。
对于13.172、14.54将在未来推出
为23.04、即将推出27.35
32.768将出现39、37个。

我们在下面看到的观察结果、

TICSPRO 中显示的2949.12 VCO 的分数为0.1
我们尝试了其他分数超过0.5的 VCO 频率、但期望的输出没有达到。 (不是我们的实际所需输出、只是通过设置的 VCO 生成了几个输出来进行验证)。

请告诉我们、频率规划器解决方案中的分数和 PDF2值是多少?
另请建议分数是否小于0.5、LMK 是否无法生成设定的输出?
如果可以、是否有任何其他选项来生成我们所需的频率?

请提供建议。

此致、
谢菲尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shafeeeq:  
    您能否与我共享您的配置(.tcs)文件?  

    鉴于13.1072 MHz 无法从100 MHz 输入中整除、我认为您无法实现上述频率方案。 因此、我不确定您是如何生成解决方案的?  

    此致。  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、  
    LMK04832不支持 CMOS 输出? 您使用的是 LMK04832吗?  
    更新了:我犯了个错误、有些输出的确支持 CMOS。  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    我已经附加了配置文件。
    我正在生成13.1072MHz、而不是13.172e2e.ti.com/.../lmk_5F00_config.tcs

    此外、根据产品说明书、LMK04832支持 CMOS 输出。 (在 clkout1、3、5、7、8、 9、10、11和13)

    此致、
    谢菲尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shafeeeq:  
    LMK04832 N-Cal 分频器值需要与 N 分频器值匹配。  
    请告诉我、这是否可以解决您的问题。  

    在您的配置中、我相信它是625。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    抱歉、我已附加先前的配置文件。
    我们已经尝试过这个。 但问题仍然存在。

    此致、
    谢菲尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shafeeeq:  
    使用您的配置、我能够在实验中使用我的 EVM 获得一个锁定、但我有一些问题。
    为什么要使用100 MHz 输入来生成所需的输出频率?  
    这四个 两个 和多个频域。  
    您可以使用122.88 MHz 输入或该值的整数倍来获得最佳性能。 我建议您从100 MHz 输入切换到122.88 MHz。

    使用100 MHz 输入、您是否相应地设计了考虑到您正在实现的极小0.32 MHz PFD 的环路滤波器? 如果环路滤波器设计不当、我可能会有不良的相位裕度/锁定问题。  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题是、您在使用 EVM 吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    我们使用现有的设置。 之前、我们使用 LMK 生成19.2Mhz。 不、我们已更改频率、因为要求已更改。 但电路保持不变。 我没有相应地设计环路滤波器。 我已经使用 PLLATINUMSIM 来计算 PLL2环路滤波器的值。  

    您能确认我所做的一切是否正确吗? 我以前没有使用 PLLATINUMSIM。
    以便我将使用建议的环路滤波器进行验证。

    此外、我不使用 EVM、我们在定制电路板中使用 LMK

    此致、
    谢菲尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shafeeeq:  
    根据您启用了输入倍频器的配置、我会将 Fosc 的频率更改为200 MHz。  
    而 N 分频器值为9216。  

    此致、  

    维森特