This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:相位噪声值差异

Guru**** 2973940 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1259668/lmx2595-difference-in-phase-noise-values

器件型号:LMX2595

大家好、

客户使用 LMX2595设计了一个本地振荡器源用于相位噪声测试、该电源是以 EVM 为基准而设计的。 使用相同的配置字时、相位噪声值会不同且更加明显。

以下视频显示移动112dBc 时为10k (较差)、移动114时为10k (较差)状态良好。  

e2e.ti.com/.../_EE5D_.mp4

e2e.ti.com/.../_184F_.mp4

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    在测量相位噪声时、我们必须使用平均值并使用更高的相关因子。 从视频中、我根本无法判断是否存在问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的支持。

    我们必须使用平均值并使用更高的相关因子。

    是的、测试中会使用平均法、您能帮助说明如何设置更高的相关性因子吗?

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    我以前从未使用过 Keysight PXA ,我不知道如何设置关联系数。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    谢谢、还有一个问题可能需要您的帮助:

    客户需要将分压器分为两个或三个基准信号、并将三个信号分频至单个 LMX2595基准输入。 我是否知道有类似的参考设计可用? 这3个基准之间是否会产生任何影响?  

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    您的意思是、客户希望将信号分离为3个副本、其中一个输出将用作 LMX2595的基准时钟?

    在这种情况下、我们建议使用时钟缓冲器来扇出信号。 时钟信号的格式是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    您的意思是,客户是否想要将信号分割为3个副本,其中一个输出将用作 LMX2595的参考时钟?

    是的、信号的格式为 削波的正弦信号。  对于恒温晶体、是否存在不影响 LMX2595输出相位噪声的推荐时钟缓冲器?  

    此外、假设使用 时钟缓冲器、LMX2595输出的三个信号是混合的。 如果相位噪声相差非常近、那么它是否会恶化? (特定于3dB 的指示器、具有类似噪声的混合频率信号将恶化3dB)

    如果使用电源、是否会影响相位噪声? (混合频率信号相关性、其中具有相似噪声的相似信号的混合频率信号相关性几乎不存在)。 总之、 时钟驱动器的信号和功率输出是否都相关?  

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    削波正弦波时钟的频率是多少?

    我不明白最后两个问题、你们有方框图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    削波正弦波时钟的频率是多少?

    输入信号使用100MHz 的削波正弦波。  

    您有方框图吗?

    (在图顶部的中文是"深入到3份"而底部的一个是"时钟驱动")

    此外、假设使用 时钟缓冲器、LMX2595输出的三个信号是混合的。 如果相位噪声相差非常近、那么它是否会恶化? (特定于3dB 的指示器、具有类似噪声的混合频率信号将恶化3dB)

    如果使用电源、是否会影响相位噪声? (混合频率信号相关性、其中具有相似噪声的相似信号的混合频率信号相关性几乎不存在)。 总之、 时钟驱动器的信号和功率输出是否都相关?  

    [/报价]

    问题如上所示、如果需要任何信息、请告诉我。

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃、

    由于未启用平均值计算功能、我不确定我们是否能够完全相信这与测量没有关系。  此外、射频信号是否与100 MHz 输入基准同步?  是什么让您确信这与测量无关?

    回答您的问题:

    1. 另外、假设使用 时钟缓冲器、LMX2595输出的三个信号是混合的。 如果相位噪声相差非常近、那么它是否会恶化? (特定于3dB 的指示器、具有类似噪声的混合频率信号将恶化3dB)

    相位噪声将以最高的一个占主导地位相加。  PNtotal = 10*log(10  ^(PN1/10)+ 10^(PN2/10 )。   如果 PN1=PN2、则 PN3将高出3dB。  

     使用电源时、它不会影响相位噪声吗? (混合频率信号相关性、其中具有相似噪声的相似信号的混合频率信号相关性几乎不存在)。 总之、 时钟驱动器的信号和功率输出是否都相关?  

    (1)上述假设输出端的功率级别相同。  但是、如果一个信号具有更高的功率、那么它将更强调该信号的功率。

    需要考虑的其他因素:

    答: 如果器件不是整数模式、我会试一下、看看它是否会影响它。  我认为这不会影响您的噪音问题、但这是一个简单的检查方法。

    b. 在输入上、您共享三个具有相同输入基准的合成器。  我确实想知道它们之间是否有某种互动。  是否可以将其他 LMX2565的一些电源关闭,看看其中的一个,看看噪音是否会变大?

    此致、
    迪安