This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2433:多功能输出选择输出格式

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1265391/lmx2433-multifunction-output-select-output-format

器件型号:LMX2433

如表40所示。 数据表中的多功能输出选择(D 版)[RF PLL 和 IF PLL 数字锁定检测]被描述为[开漏输出]、但我认为这是不正确的。
我认为[Logic State Output]是正确的、但您能给我提供正确的答案吗?
[射频 PLL 数字锁定检测]和[如果 PLL 数字锁定检测]似乎具有类似的错误、
我想这两者都是[逻辑状态输出]。
您能给我正确答案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kubo-San:

    您是对的、它是具有此选项的逻辑输出。