This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SE555:启动序列问题

Guru**** 2768645 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1263967/se555-start-up-sequence-question

器件型号:SE555

我们有来自生产线的缺陷样片。 对于缺陷装置、OUT 将首先拉高、而不是 VCC。 持续时间大约为1.2秒。 但是、好的单位是 VCC 先进入、然后再进入输出、持续时间大约为250ms。

此应用已投入生产、未出现其他问题。 我想做 FA 分析、但需要先确认一下。 我知道您有任何建议吗? THX

BR、Gary

CHI:引脚8 VCC、CH2:引脚3输出

故障单元:

CS316:100 μ F

RS316:10K

CS317:10nF

良好的单元:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gary、  

    如果没有电路中的其他组件强制计时器输出、计时器的输出将无法高于电源轨。 如果电源为0V、如示波器捕获中所示、计时器本身不会输出高于电源的任何值。 这意味着电路/条件中的其它情况将强制输出引脚为高电平。 输出似乎被强制为比电源高大约10V。 这有可能会影响或损坏器件。  

    计时器的输出是否已与晶体管栅极断开连接以隔离问题?

    调试过程中是否更换过器件?

    如果怀疑瞬变导致过压情况、建议进行电路保护、例如在计时器输出端连接到电源的 TVS 二极管。 请参阅此处的我们的电气过载系列:

    https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-op-amps.html

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的支持。

    我觉得外部电路没问题、因为我换了一个好的 IC、问题就解决了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、  

    触发器引脚似乎由一个单独的12V 电源供电、该电源与该器件的电源不同。 上电期间触发引脚的电压是多少电平? 如果任何引脚在上电期间超过电源电压、则可能超出绝对最大值条件、从而损坏器件。   

    您是否有任何其他引脚上的测量结果、这些引脚的电压大约为10V、可能会上拉计时器的输出?  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Featherstone 您好、

    我们检查了 Trig 为10.5V、而 VCC 也小于12V。

    CH1:引脚2、CH2:引脚3、CH3:引脚4、CH4:引脚5

    此致、

    加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    我认为此帖子顶部的第一个示波器捕获中显示的单元已损坏、没有缺陷。 请告诉我是否可以提供进一步的帮助。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通