This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:VOSCin 的规格未说明该值是针对单端输入还是差分输入

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1266052/lmx2594-specification-for-voscin-does-not-say-whether-the-value-is-for-a-single-ended-or-differential-input

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件:LMX2572

尊敬的 TI 团队:

另一方面、LMX2572的数据表指定了 VOSCin、或两种情况均链接到图164、以说明这两种情况。

LMX2594数据表采用了相同的说明性图(图50)、但仅指定了一种情况(SE 或差异)、而不提及具体情况。

此致

比约恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bjoern:

    LMX2594:

    如果输入是单端输入、则将信号馈送到 OSCinP 引脚、通过电容器将 OSCinM 引脚分流到地。 OSCinP 输入电平应介于0.1V 和1V 之间。

    如果输入为差分输入、差分电压(OSCinP - OSCinM)为0.2V 至2V。