This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D1204:LMK1D120x 的电源特性

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1D1204, LMK1D1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1266278/lmk1d1204-power-supply-characteristics-of-lmk1d120x

器件型号:LMK1D1204
主题中讨论的其他器件: LMK1D1208

您好!

在 LMK1D120x 系列器件的数据表中、有 LMK1D1208的电流消耗与频率间的关系图、我看到了 LMK1D1204遵循类似趋势的注释。 为了估算典型和最大功耗、该图是否可用于这两个器件、或者每个器件是否有不同的电源特性?

谢谢!

马修·巴维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    是~可以将 LMK1D1208图的偏移量偏移 μ V 20 mA。 您可以从该值中取出~20、这将是一个很好的估算。  

    我注意到、该数据表的发布版本中也省略了电源。 我将继续修正此值、以得出实际的表。

    我还为 LMK1D1204添加了数据、其中给出了与数据表中的 LMK1D1208图大致相同的估计差异。

     

    此致!


    阿西姆