This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:3/4射频杂散

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1264218/lmx2595-3-4-rf-spur

器件型号:LMX2595

当输出频率高于15GHz 且启用了 VCO 倍频器时、我有3/4射频频率的杂散。  从对上一个有关该问题的问题的答复中、我尝试设置 RFB 输出 MUX t 2、但这仅 将杂散降低了5dB。 切换到-60dBm。  您能解释什么是导致这个杂散,如果您有任何其他想法,我可以进一步减少它.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    好的、如果将 RFB 输出的杂散变化5dB、这暗示这是之前的主要原因、那么这听起来不错。  而您仍然有-60 dBm。  似乎还有 Fvco/2频率不停运转。  如果禁用 SEG1_EN (R31[14]),可能会有所帮助。

    如果您启用了 SYNC 模式、它也会使能此2分频段、并且您不能设置 SEG1_EN=0。

    此致、
    迪安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean:

    感谢您的快速回复。  我禁用了 SYNC 模式并且 SEG1_EN 设置为0、但3/4杂散没有实际变化。  我的理解是、SEG1_EN 是通道分频器的使能端、但 我注意到、当我更改通道分频器的值时 、如果我禁用通道分频器、杂散电平将发生几 dB 的变化。  这使我认为、 分频器不会仅针对到输出多路复用器的分频器输出而被禁用。  是否有办法关断分压器本身。

    再次感谢您的帮助、

    汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    我现在拥有的频谱分析仪仅访问到12.8GHz、但我所做的是使用8GHz、将两倍于16、然后查看12GHz。  我确切地看到您的3/4杂散、并看到、如果我将未使用侧的通道分频器更改为"VCO"、杂散会下降10dB。  我还针对 RFOUTB 尝试了"SYSREF"、它又下降了20dB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、您好!

    我在不启用 SYSREF 或 SYNC 的情况下将 RFOUTB 设置为 SYSREF、并且3/4杂散远低于-90dBm。  我以为我已经尝试过了,但我必须有其他一些不同的设置。  感谢你的帮助。  我注意到、当不使用 VCO 倍频器并将 RFOUTB 设置为 SYSREF 时、我会在 VCO 频率的0.5和1.5之间获得杂散。  但是、如果我将 RFOUTB 多路复用器设置回 VCO、这些杂散会消失。  我可以处理这件事、但希望你能解释发生了什么。  设计好奇心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、   

    我知道 SYSREF 路径在内部与时钟路径不同。  因此、RFoutB 的部分时钟路径似乎处于活动状态。  为了获得乐趣、您可以尝试:

    CHDIV_OUTB_EN (R33[12])= 0。  这是 RFoutB 的通道分频器的启用路径

    但除此之外,我没有什么可补充的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean:

    再次感谢您的帮助。

    汤姆