This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214-Q1:I2C 通信问题

Guru**** 2761675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1266479/cdce6214-q1-i2c-communication-issue

器件型号:CDCE6214-Q1

尊敬的专家:

  一旦 HW_SW_CTRL 在设计中处于低电平、I2C 似乎就无法使用。

   将 HW_SW_CTRL 设置为高电平后、它可以正常工作。

  我还注意到有一句话:"对于经过出厂编程的器件、当 HW_SW_CTRL 为低电平时、I2C 接口不可用。"

 您能否告知我们 "出厂时经过编程的器件"的含义?

 此问题是否与此句子相关?

  

 

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    在 EEPROM 页0 (HW_SW_CTRL 引脚为低电平)上、I2C 接口不可用、除非该 EEPROM 页被覆盖。 在 EEPROM 页1或回退模式启动时、可覆盖此 EEPROM 页的内容。 "出厂编程器件"是指 TI 提供的器件、它没有任何额外的 EEPROM 编程来更改 EEPROM 页面的内容。

    谢谢。

    卡德姆