This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:输出时钟设置

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1266663/lmx2594-output-clock-setting

器件型号:LMX2594

您好!

我的客户希望在以下条件下使用 LMX2594。

 - REFIN = 10MHz / PD = 20MHz

 - RFoutAP = 6800MHz / RFoutBP = 100MHz 和200MHz 之间的值

使用 TICS Pro v1.7.2.0进行如下设置后、在 RFoutBP 中确认106.25MHz 输出。 然而、PLL 并未被锁定。

在将 TICS Pro 更新到最新版本后、他们试图在相同的条件下进行测试、但设置不起作用、如下所示。

他们如何设置 LMX2594以将其与上述设置结合使用? 能否提供最新 TICS Pro 的设置示例?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    当您看到变红或变黄的东西时、将鼠标移到该框以查看原因。  

    SYSREF 要求 VCO_PHASE_SYNC = 1且 INPIN_IGNORE = 0。

    SYSREF 分频器中的频率受到限制。

    要从 RFoutB 获取 SYSREF 时钟、我们需要将 SysRefReq 引脚设置为高电平。

    下面是一个配置示例。

    e2e.ti.com/.../7343.e2e.tcs