This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832-SEP:PCB 封装共享设计

Guru**** 2951270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832, LMK04832-SEP, LMK04832-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1267532/lmk04832-sep-pcb-footprint-sharing-design

器件型号:LMK04832-SEP
主题中讨论的其他器件:LMK04832、、 LMK04832-SP

您好!

我的客户认为 LMK04832和 LMK04832-SP 具有相同的引脚排列、而且这两个产品和 LMK04832-SEP 的引脚排列可旋转180度。 是这样吗?

在确定这些引脚排列的差异时、是否可以设计 PCB 封装以使三种产品彼此兼容?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:  
    遗憾的是、无法实现所有三个器件共用一个公共端口、即使您刚刚旋转 IC、一些引脚也会交换其极性。  
    以 FIN 和 CLKin2为例。  

    它们的封装也不同。  

    此致、  

    维森特