This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCEL937-Q1:I2C 通信

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCEL937-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1267607/cdcel937-q1-i2c-communication

器件型号:CDCEL937-Q1

大家好、我在项目中使用了 CDCEL937-Q1时钟缓冲器。

根据数据表、S1和 S2引脚将默认用作 I2C SDA 和 SCL。

如果我尝试读取通用配置寄存器的任何寄存器、所有寄存器读取的值都为0x07。 我没有获得数据表中提到的任何默认值。

是否需要执行任何其他过程来读取/写入寄存器值。

例如:我尝试读取寄存器0x01、因为这是字节读取、命令代码将为0x81、从器件地址为0xDB、并且我按照数据表中给出的字节读取步骤操作、但仍然没有获得数据表中所述的默认值。 如果我写入寄存器并回读它、我仍然会得到0x07的值。

您能否发送寄存器读/写步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaviya,

    这是器件的评估模块上的问题、还是您在系统中发现了此问题? 您是否有可以提供的原理图?

    CDCE (L) 937-Q1的读位地址为0xDB、写入位为0xDA、因此建议读取寄存器1的地址应为0xDA、0x01、0xDB、然后是从器件读取的字节。

    请参阅以下内容、了解字节读取和写入协议:

    谢谢。

    卡德姆