This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:LMK04832

Guru**** 2554940 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1265161/lmk04832-lmk04832

器件型号:LMK04832

您好!

我们在设计中使用 LMK04832。

附上了下面的原理图。

输入为100M TCXO。 输出是20MHz CMOS 输出。
我们已配置了所有输出、但未从 clkout 10和11获得任何输出。 即使我们同时启用反相和非反相输入、两个引脚上都没有输出。

10和11的输出连接到 FPGA 时钟输入引脚。
时钟输出12连接到第二个 FPGA 的同一引脚、该输出正常产生。
其余6个输出连接到不同的时钟缓冲器、所有输出均正常工作。

我们尝试了两种不同的电路板、它们的行为相同。

您能提出为什么 LMK 的工作方式是这样的吗?

此致、
谢菲尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shafeeeq:  
    在任何事情之前、
    您能与我们分享您的.tcs 文件吗?  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    附加了.TCS here.e2e.ti.com/.../4048.lmk_5F00_config.tcs

    此致、
    谢菲尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shafeeeq:  
    您是否确定提供了正确的.tcs 文件?  
    我看到的是23.04 MHz 输出、而不是20 MHz?  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    附加了正确的 file.e2e.ti.com/.../8054.lmk_5F00_config.tcs

    此致、
    谢菲尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shafeeeq:  
    我下周会介绍一下。  

    此致、

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shafeeeq:  
    我正在尝试在工作台上重现您的问题。 我想看看我是否可以对您的配置实现锁定。
    此外、由于我的 EVM 上未安装 out10/11、我无法对其进行测试、并需要对板进行返工以确认输出正确。  

    我将相应地向您更新、并将在明天继续进行测试。

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    感谢您的支持。
    实际上、我们能够解决我们这边的这个问题。

    当我们对555寄存器进行两次写入时、我们能够获得锁定、并且10/11也将出现输出。

    但是、当我们写入555寄存器一次时、我们能够得到锁定且除了10/11之外的所有输出都将出现。
    不知道 LMK 为什么以这种方式工作。

    谢谢。此致、
    谢菲尔克