This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:在以下设置中是否存在稳定性风险、例如 PLL 容易失去锁定还是不容易锁定?

Guru**** 2542590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1266447/lmk04832-is-there-any-stability-risk-in-the-following-settings-such-as-pll-is-easy-to-lose-lock-or-it-is-not-easy-to-lock

器件型号:LMK04832

在以下设置中是否存在稳定性风险、例如 PLL 容易失去锁定或不容易锁定?

PLL1 CP = 0.05mA

环路滤波器带宽= 10Hz

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Applo:  
    考虑到您的相位裕度非常高、我预计您不会失去锁定。  
    请注意、通过减小 PFD、您可以减小 C1/C2的大小:  

    此致、

    维森特