This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62005:SPI 接口和刻录选项

Guru**** 2513745 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE62005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1268217/cdce62005-spi-interface-and-burn-options

器件型号:CDCE62005

尊敬的 TI 支持:

感谢您对以下问题的回答:

1. CDCE62005是否已按照 TI 特定的规格预烧?

2.是否需要在每次上电时配置时钟发生器?

3.是否需要使用外部燃烧器来燃烧组件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如果我的回答有误、是否正确  ?为了避免 CDCE62005出厂默认输出使用模式、我应该关闭 Power_Down Pin、进入 ENCAL_MODE、burn、然后让时钟发生器运行吗? 这似乎不合逻辑... 在配置时钟发生器之前、该元件的出厂默认值会导致 TI DSP 6655时钟输入错误。 请说明在默认配置影响连接的器件之前、应如何刻录时钟发生器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    1.您需要哪些具体规格?

    2-4. CDCE62005使用 EEPROM 进行初始启动。 根据您的需求、可以通过 SPI 将 EEPROM 编程为不同的配置。 EEPROM 重新编程后、除非您需要不同的配置、否则每次上电时都不再需要重新配置器件。

    谢谢。

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    1. CDCE62005是否已使用我们特定的规格由 TI 预烧?
      1. 除非您有从 TI 接收的定制器件型号、否则该器件的 EEPROM 会使用数据表中指定的默认值进行编程。
      2.  
    2. 是否需要在每次上电时配置时钟发生器?
      1. 如果默认配置不合适、则有两个选项:
        1. 每次启动时对器件进行编程
        2. 重新编程器件的 EEPROM
    3. 是否需要使用外部燃烧器来燃烧组件?
      1. 您需要此软件才能与 CDCE62005评估模块:
      2. ...
    4. 还可以。如果我错了、为了防止出厂默认 使用 CDCE62005输出、我应该继续关闭 Power_Down Pin、进入 ENCAL_MODE、burn、然后让时钟发生器运行吗? 这似乎不合逻辑... 在配置时钟发生器之前、该元件的出厂默认值会导致 TI DSP 6655时钟输入错误。 请说明在默认配置影响连接的器件之前、应如何刻录时钟发生器
      1. 请参阅以下内容、但有关启动时从 EEPROM 加载的过程的数据表除外:
      2. 在评估模块上、PD 通过10k 电阻器将/SPI_LE 引脚上拉为高电平、通过4.7K 电阻器将 SPI_LE 引脚上拉为高电平。 SPI_LE 引脚为高电平后、/EEPROM 引脚的上升沿会触发从 PD 到实时器件寄存器的负载。

    谢谢。

    卡德姆