大家好、 客户有关于 LMX2820的问题、想向您咨询。
背景: LMX2820使用100 MHz 基准和200 MHz 相位检测器频率。 它使用 RFIN 作为外部 VCO 反馈输入、用于相位检测。 根据外部 VCO 应用的要求、将其设置为顺序1和 PFD_DLY=2。 在此设置下、4090 MHz 和4084 MHz 的输出之间的杂散噪声曲线存在显著差异。 您能帮助我确定在4084 MHz 工作时大约270kHz 的杂散噪声源吗?
注: 我已经验证、将 PFD 设置 为100 MHz 仍会在4084 MHz 上导致显著的杂散噪声、噪声以270kHz 的频率向右偏移。 我还验证了减少 Frac 值的分母没有效果。
(1) 4084 MHz 的配置。

e2e.ti.com/.../LMX2820_2D00_LO1_2D00_4084M_2D00_order1-dly2_2D00_100Mref-200M-fpd-0823.tcs
(2)相位噪声测试的结果:
2.1
虚线:4090 MHz、杂散噪声更少。
实线:4084 MHz、即杂散噪声较多、在大约270kHz 时具有显著的量。

2.2.
虚线:4084 MHz、MASH 顺序设置为第1、OSCIN= 100 MHz、PFD= 200 MHz。
实线:4084 MHz、MASH 顺序设置为第3、OSCIN= 100 MHz、PFD= 100 MHz。 三阶 MASH 会导致相位噪声严重衰减、一阶 MASH 会导致杂散噪声过大。

2.3
根据下面显示的配置、当 RFIN 分频器设置为2、OSCIN = 100 MHz、PFD = 100 MHz 时、杂散噪声会降低、但2 MHz 偏移处会有显著的杂散噪声。 2 MHz 杂散噪声似乎与 RFIN 分频器/2有关。


请帮助分析4084 MHz 的相位噪声降低的原因并提供任何优化解决方案的建议。 谢谢你。
Br
艾达里安