This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:EPPROM 编程问题

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328, LMK03328EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1266179/lmk03328-epprom-programing-issue

器件型号:LMK03328

大家好、

我尝试了使用 TICS pro GUI 以及使用外部 I2C 主设备进行 EEPROM 编程、正如 LMK03328数据表第56页中提到的编程方法、 但看起来好像没有对 epprom 进行编程。

下面是 GPIO 自举设置、

REFSEL =高电平、主时钟100MHz 输入

HW_SW_CNTL =低电平、软引脚模式

GPIO0 =高电平、输出同步

GPIO1 =低电平、I2C 地址 ix 0x54

GPIO2-3 =低电平、EEPROM 页0加载

GPIO4 =高电平、软引脚模式

GPIO5 =悬空

我能够  通过外部 i2c 主器件对其寄存器进行编程、并且能够在通道0上获得所需的输出频率。

观察到、一旦 SRAM 写入和 EEPROM 写入程序完成、R136值不会增加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rupesh、  
    使用 TICSpro 时、请参考我制造的这个字文档的最后一部分。  

    此致

    维森特

    e2e.ti.com/.../1663.LMK03328-Overview.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    这个过程经过了多次。 但它似乎不是写入 eepprom 存储器 page0。 再次通电后、我们检查通道0上没有输出。

    我们需要再次编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rupesh、  
    您能否提供有关您当前正在尝试的功能的分步操作流程?  
    你是否尝试过我在 TICSpro 中共享的 word doc 过程?  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    是的、我已经按照您在文档中提到的确切步骤进行操作。 但没有锻炼。 让我们知道任何其他方法来这样做或者任何其他的工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rupesh、  
    您是否正在使用 TICSpro 和 LMK03328EVM?  

    您能否确认您遵循的是哪些步骤? 这样、我就可以确保我们都在同一页面、

    此致、  

    维森特