This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:同步事件和输出之间的确定性关系发货

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1266000/lmk04828-deterministic-relastionship-between-sync-event-and-output

器件型号:LMK04828

您好!

同步事件(通过 SYNC 引脚)和输出相位之间是否存在固定的延迟。

 例如、我正在寻找固定数量的 VCO 周期。

我没有找到与此相关的任何信息。

有关同步和固定延迟的唯一信息如下图所示、但没有关于同步事件的明确信息、因为某些其他 LMK 产品上有该信息。

对于我的应用、配置后、我需要 在同步触发信号和输出的边缘之间实现确定性时序。

此致、

埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、  
    启用 SYNC 后从输入到输出的延迟为0.65ps

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢指出 Clkin0到输出之间的传播延迟,但我想要的是同步事件(引脚)和 输出第一个边沿同步之间的延迟,见下面:

    我假设它是多个 VCO 周期?

    此致、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、  
    遗憾的是、我们没有记录此内容。  

    根据设计、我已获悉 LMK04820x 的同步时序图与 LMK0482x 大致相符、但确切的延迟周期可能会有所不同。  
    如果您需要此文件-我们将需要一些时间在实验室进行测试。  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincente:

    =>我仍然需要学习 时钟树架构、看看我们是使用 LMK04828还是其他参考。 如果 我们使用此参考、我将获得一个评估板并自行进行测试。

    这里的问题是更多:如果我在评估板上进行测试, 无论 LMK0482x 中测量的周期数是否始终相同(当然在同一配置中)。 答案看起来是肯定的、对吧?

    此致、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、  
    没错。 对于相同的配置、VCO 周期方面的延迟应是确定性的。  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。