This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE555:NE555

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: NE555, TLC555, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1267715/ne555-ne555

器件型号:NE555
主题中讨论的其他器件: TLC555TINA-TI

您好、TI 团队、

我正在使用降压转换器、其中使用 NE555计时器 IC 为 MOSFET 栅极驱动生成 PWM。 我想设计一个基于输出电压反馈(闭环)的降压转换器、以便在每个负载条件下控制输出电压。

从 NE555计时器 IC 中、我能够生成 PWM (作为 A 稳态多谐振荡器)、但我要借助反馈电路来控制 PWM 宽度。 请提供有关如何使用输出电压反馈电路改变脉冲宽度的建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Munesh:

    建议 用于 NE555的 PWM 电路为单稳配置。 此配置通过在 CONT 引脚上施加控制电压来实现电压控制型 PWM。 请参阅下面 NE555数据表中的第9.2.2节。

    我还随附了一个 TINA-TI 仿真文件、其中显示了使用 TLC555模型的压控 PWM 功能。

    e2e.ti.com/.../PWM_5F00_NE555.TSC

    请注意、 配置为栅极驱动器的555计时器容易受到晶体管的电感反冲的影响。 常见故障模式是电感反冲可以将输出电压驱动到高于电源轨、这可能在过压条件下损坏器件。 为了减少这种情况下对555计时器的损坏、建议在555计时器输出端连接到 VCC 电源轨的 TVS (瞬态电压抑制)二极管中进行设计。

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    感谢您的立即响应和建议。 在该降压转换器应用中、我没有这样的触发输入来使555工作为单稳态。 正如我提到过的、我需要根据降压输出电压改变 PWM (以稳定我的输出)。 我可以更改电路中的任何内容以获得所需的结果吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Munesh:

    在非稳态配置中、频率和占空比取决于 RC 网络的充电/放电。 尝试施加控制电压来更改占空比也会导致频率发生变化。 如果您需要具有电压控制占空比的恒定频率输出、那么单稳配置 是最佳选择。

    对于触发源、您可以在非稳态配置中使用另一个555计时器来生成时钟脉冲。 请见更新的电路原理图和 TINA 文件。

    e2e.ti.com/.../PWM_5F00_555_5F00_Mono_5F00_Astable.TSC

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    电路非常有用。 我明白了、可以调节触发源(导通时间和关断时间)。  

    在我的应用中、VG1 (第2个555处的控制输入)不是模拟输入。 它是来自降压转换器输出侧的反馈电压、采用直流电压形式(5V 或使用分压器的其他直流基准电压)。 因此、我必须随恒定开关频率(650kHz)相应地改变导通时间(占空比37%)。

    请提供更多关于它的见解。

    谢谢

    M·特里巴迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Munesh:

    我相信我们可以像您所说的那样设计一种电压反馈控制方案。 但是、对于最小单稳脉冲宽度为10μs 的 NE555计时器而言、650kHz 的开关频率太快了(请参阅 NE555数据表的第8.3.1节)。

    可能可以 改用 TLC555以最小脉冲宽度1μs 工作、从而实现此目的。 然而、在实践中、由于传播延迟、组件容差、电路板寄生效应、导通状态电阻和工艺变化、在100kHz 以上很难获得准确的结果。  TLC555数据表(下面)中的图15显示了 频率高于100kHz 时的显著曲率(非线性)行为。

    在高于100kHz 的频率下工作 会使 时序和占空比分析变得非常复杂、因为必须考虑许多其他因素 、包括传播延迟时间、此时间在整个过程中可能变化高达30%。 请参阅 TLC555数据表中的图14。

    如果我们将开关频率限制在~100kHz、我们可以为您建议的电路提出准确的设计。

    如果这不是可接受的折衷、TI 可提供 包括降压转换器在内的直流/直流开关稳压器集成解决方案。 这样、您就可以极大地简化设计、并且可能极具成本效益、同时还可以节省 PCB 空间。

    我简要介绍了可用的器件、发现许多降压转换器的开关频率在数百 kHz 范围内、甚至高达几 MHz。 您可以  在以下链接中浏览这些集成解决方案:

    https://www.ti.com/power-management/non-isolated-dc-dc-switching-regulators/step-down-buck/overview.html

    如果您需要稳压器设计的其他支持或有关特定器件的建议、可随时在电源管理论坛上发布问题。

    此致、

    扎赫