This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:使用 PFDIN 外部反馈模式的 LMX2820EVM

Guru**** 2774175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1269380/lmx2820-lmx2820evm-using-pfdin-external-feedback-mode

器件型号:LMX2820

您好

我在具有双混频器配置的反馈配置中使用 LMX2820EVM。

LMX 的射频输出频率为4.3GHz、有一个带4GHz LO 的混频器、用于对300MHz IF 进行下变频。 (混频器输出端有一个低通滤波器)

如果300MHz 向下转换、则通过 DAC 生成的 LO 330MHz 再次转换为30MHz

我的问题是,如果我必须/可以在 LTC6957-1(缓冲器-方波 LVPECL )中使用,因为 PFDIN 的输入频率非常低( 30MHz ),慢速率很长。

谢谢,

Porat.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Porat:

    如果30MHz 信号强度足够高、则无需在 PFDIN 之前使用黄油。

    只是想知道、为什么需要另一个混频器来获得30MHz? PFDIN 可以支持300MHz。